This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:关于 VIN 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870409/amc1311-about-absolute-maximum-rating-of-vin-pin

器件型号:AMC1311

您好!

数据表中描述了以下内容。



客户是否应同时遵守输入电压(GND1-6V~VDD1+0.5V)和输入电流(±10mA)?

客户认为10mA 是根据内置 ESD 二极管的规格设置的。
因此、  
客户预计、只要保持10mA 电流、则施加大于 VDD1 + 0.5V 的电压即可正常工作。
请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    感谢您的提问。  

    是的、客户应遵守输入电压和输入电流绝对最大额定值。 超过器件的绝对最大额定值可能会损坏器件。 这可能表现为导致器件不再工作的单个灾难性事件、或者如果器件的绝对最大额定值略微超过许多倍、则可能会随着时间的推移而降低器件的性能。   

    客户正确、根据内置 ESD 二极管设置10mA、但绝不建议超过绝对最大额定值。  

    电源电压之外的电压会导致内部 ESD 保护二极管导通、这不是它们的主要预期功能。  只要流经这些 ESD 单元的电流限制在10mA 以下、器件就不应立即损坏、但我们不能描述通过这些 ESD 单元传导所产生的长期影响、并且我们无法在的整个寿命期间保证数据表规格 ESD 单元设计为定期传导电流、则会产生相应的电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    将输入电流限制为1mA 甚至更低将延长 AMC1311的使用寿命。

    Kai