This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双电源/单管理;差动/差动-管理;单/应用和运算放大器产品

Guru**** 2519670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887359/dual-supply-single--diff-diff---single-application-and-opamp-product

主题中讨论的其他器件:DRV134THS4131

尊敬的 TI

我想实现一个模拟电路、如下面的方框图。 推荐参考文档和运算放大器产品。

(差分端电缆、扁平电缆、长距离~50cm)

此致、

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一家公司在做这些精确的产品对、TI 不是其中之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Choi、

    您能否提供有关输入的更多详细信息? 电压范围是多少? 在什么频率下?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    感谢您的回答。

    我询问了单放大器和差分放大器之间的连接、因为我使用的实验环境和​​我开发的设备面积都很大。

    TI 提供的 DSP 和绝缘解决方案非常好。 但我开发的工业产品往往体积庞大。 典型示例包括焊接机、小型电动汽车充电器和逆变器。

    那么、感应电压和电流的位置会变得非常长。 通常在实验室中超过50~cm。

    此外、由于环境噪声很大、传感器电路本身通常与控制器分开使用。 如果不使用此功能、则必须将高电流或高电压信号连接到控制器、这需要非常困难的连接、具体取决于产品。

    我使用超过8个信号通道。 在这种情况下、需要许多信号线电缆。

    可能存在 SPI ADC 等解决方案、但首先、很难修改它以适应 DSP 控制器、必须开发新代码。 由于 C2000在 AD 端口中实现了实时中断、因此最好读取实时信号、而不是通过 SPI 通信控制 ADC。

    此致、

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Choi、

    您的信号的频率范围是多少?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan 和 TI

    电压信号频率有两种类型。
    600Hz 或更低(电路靠近 DSP 控制器)
    10kHz 或更低(电路远离 DSP 控制器)

    电流信号的频率会发生变化
    霍尔传感器(lem、Melexis 等)用于绝缘目的。
    在大多数情况下、消除白噪声和脉冲环境噪声的目的很大)
    100K ~ 250kHz (电路远离 DSP 控制器)
    30kHz (电路靠近 DSP 控制器)

    此致

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    该方案会做什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

    DRV134似乎是一款音频产品、是否可用于工业用途?

    此致、

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Choi、  

    在工业应用中使用 DRV134不应存在任何问题、实际上、数据表中列出了"工业仪表"作为应用之一。 单端到差分转换的另一种选择是使用全差分放大器。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是崔  

    Hasan 可能会建议使用 THS4131来满足较高的供电速度要求。  

    如果摆幅非常高、请根据器件压摆率检查信号压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、感谢 Michael 的澄清。 以下是一个文档、讨论如何执行此操作:

    http://www.ti.com/lit/an/sboa332/sboa332.pdf

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan Babiker

    感谢你的建议。

     对于使用单电源的 FDA、您已经为我提供了很多帮助。 如果可能、是否存在使用单电源的"差分端到单端 OPAMP 电路"?

    (我找到另一个文档、差分输入转差分输出、但找不到差分转单路输出)

    事实上、我认为"单端到差分运算放大器电路"不能配置为单电源。

    此致

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Choi、

    关于差分到单端转换、您可能需要使用仪表放大器:

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    您的电缆长度是50cm 还是50m?

    在工业环境中、我会考虑添加 ESD、突发和浪涌保护电路。 为了符合 CE 标准、可能需要这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

    谢谢你。

    我还将单独回顾保护电路和元件。

    我属于一家研究电力电子技术的实验室。 我制作了大量大型原型。 在大多数原型中、电压电流传感器的测量位置放置在靠近控制器的位置。 但是、它并不是很近、通常距离超过几十厘米。 通常、霍尔电流传感器远离控制器(例如:Lem 霍尔传感器)。 如果您对我所属的实验室环境感兴趣、请参阅以下链接。

    https://www.youtube.com/channel/UCJTuHMU2TO0WMMhdmDzCHFA/videos?view_as=subscriber

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    感谢提供链接:-)

    Kai