This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:单面输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879844/amc1311-single-sided-output

器件型号:AMC1311

我们只需要 AMC1311的单面输出即可馈入 MCU ADC。

是否确实需要 TLC6001放大器、或者我是否可以将 AMC1311的一侧馈送到 MCU 的 ADC?

有什么需要注意的吗?

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    将隔离式放大器的差分信号直接连接到差分 ADC 是首选的连接方式、因为它可实现最常见的抑制、从而实现尽可能高的 SNR 测量。

    许多 MCU 没有差动输入,只有单端。 这就是为什么需要进行差分到单端转换的原因。 这里还有一个额外的优势、即能够增益或衰减信号、使其与 MCU 的最大输入范围相匹配、并且可以实现滤波。

    最后一种处理这种情况的方法如您的帖子中所述、正输入直接连接到 ADC、而负输入通过弱电阻连接到 GND。 这允许直接连接到单端 MCU、但没有满量程范围的滤波或匹配。  负输入不应直接接地、因为它是一个被驱动的输出。 通过10k 电阻器将负输出端连接到 GND、以限制电流并保护器件。