This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:INA125输出、无输入

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879718/ina125-ina125-output-without-input

器件型号:INA125

您好!

我将使用 INA125来放大应变仪。 这是原理图:

INA125的输出进入微控制器的模拟输入。
我的问题是、当应力计断开连接时、INA125输出为+12V。 我如何评价这一点?

感谢您的支持。

此致。

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Giuseppe、

    输出传递函数为 Vo=(V+- V-) G 电路增益为 G=4+60kOhm/309Ohm=198.18。 如果输出为12V、则输入差值计算为60.55mV (最小值)。  

    由于两个输入都是浮动的,因此输入电压差值(V+- V-)并不不合理(参见下图)。 如果输入端子短路、则应得到输出电压=0。  此外、这是一种判断应变仪是否已损坏、输出电压是否已固定的方法。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、
    感谢你的答复。
    在我的项目中、器件可以断开应变仪、因为它通过连接器与他相连。 当这种情况发生时、我遇到了问题。 那么您要在两个输入上添加2个下拉电阻器吗? 这样、连接应变仪时的测量结果会受到影响? 下拉电阻器的良好值是多少?
    您的能力。
    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    一 种简单的解决   方案是使用 uC 在断开监测计之前将 INA125置于睡眠模式、然后在重新连接监测计后将其退出睡眠模式。 当然、如果无法预计电量监测计会断开连接、这并不是那么简单。

    或者、根据 Raymond 的建议、 您可以在输入端添加一些非常弱的下拉电阻、以便当监测计断开连接时、它们都变为低电平。 请参阅数据表的图3。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、
    遗憾的是、UC 无法检测到应变仪断开连接。 下拉列表的正确值是什么? 在图3中、没有应变仪示例。
    此致。
    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    您的电路的输出电压范围与输入信号是多少? 当为您的 uC 确定输出电压时、您的问题是什么?  您能否向我发送输入应变仪电路(电阻器值)、我将找到解决方案?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    通常、我使用2mV/V 的应变仪和300 Ω 或500 Ω 的电阻器。 输出电压范围为0至3.3V。

    此致。

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    我建议在输入两侧使用300k Ω 下拉电阻。 修改的误差约为+/-0.1%、在增益误差范围内。  

    如果您不喜欢该解决方案、可以在 INA125输出的输出端放置一个齐纳二极管、以便 INA125的输出电压钳制不会大于零器电压。  

    请告诉我这是否适合您。

    最棒的

    Raymond