This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML-SP:电源定序

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124AQML-SP, LM124, LM7800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879413/lm124aqml-sp-power-sequencing

器件型号:LM124AQML-SP
主题中讨论的其他器件: LM124LM7800

在进入另一个将驱动12位 SAR ADC 的缓冲运算放大器之前、我将 LM124AQML-SP 用于信号条件。 我的正电源轨将在负电源轨之前到达一个、我发现下面的 E2E 文章介绍了运算放大器的电源定序。 POST 中所述的 TVS 二极管和硅整流器二极管配置是否能够缓解电源定序的任何错误?  

如果我不添加这些二极管、我的输出是否会变为高电平、直到负电源轨上电?  

http://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/801609?OPA548-a-Is-the-part-sensitive-to-power-supply-sequencing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    建议使用的二极管是自私的。 这意味着二极管用于保护运算放大器免受应用的影响。 另一篇文章也忘记了对输入的保护。 当需要低电平时、二极管不会保护应用免受输出高电平的影响。

    在任何可预见(或不可预见)故障条件下、运行良好的负电源轨都不会超过300mV 正电压。 对于运行良好的负电源轨、可以将运算放大器视为在正电源轨加电期间运行单电源。  

    如果负电源运行不正常、则确保没有引脚低于负电源。 否则将需要二极管。  此外、切勿直接将任何输入对地短路。 始终添加一些电阻、在大多数情况下、1k 欧姆就足够了。

    您能否提供此上电的波形? 注意:LM124始终将自身视为单电源运算放大器、其中所有引脚电压都相对于运算放大器的 GND 引脚。  

    对于任何新的 LM124应用、我建议阅读 此器件的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果从两个电源电压中消耗的电源电流不相等、则提供双极电源电压的稳压器在上电和断电期间的行为可能非常奇怪。 这会使正电源电压变为负电源电压或使负电源电压变为正电源电压、具体取决于哪个电源电流更高。 这不仅对 OPAMP 很危险、而且对稳压器也很危险、因为可能会发生闩锁。 一个很好的方法是通过每个3A 肖特基二极管来钳制稳压器的输出电压。 LM7800数据表中的图26显示了我的意思:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Ronald、您好!  

    如果输入引脚上没有信号、即使两个电源轨在不同时间打开、运算放大器也会损坏吗?   

    如果在正负电源轨上电之前输入引脚上有正信号或负信号、会损坏运算放大器?  

    我还必须在输入端添加二极管吗? 从设计指南中可以看出、它们在内部已经有了它们? '所有输入引脚都有一个从输入到器件 GND 或 V–引脚的二极管。 在双电源应用中、GND 引脚将为负。" 第27页

    正电压轨将由5V 电源轨供电、并由电荷泵升至10V (由 MSP 驱动、MSP 由同一5V 电源轨供电、但具有可降压至3.3V 的 LDO) 然后,并联基准电压将产生干净的5V 电压轨。 运算放大器电源的负电压将由反相电荷泵(由 MSP 驱动)产生。 我目前没有任何波形、但如果需要、我可以尝试获取这些波形。  

    在我的电源设置中、我是否仍然需要钳位?  

    e2e.ti.com/.../3566._2B002D00_5V-to-5V-Final.TSCe2e.ti.com/.../Bidirectional-Current-Sense-_2B002D00_2A-V2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我查看了电路。 我希望 R8应该是2.5毫欧、而不是2.5欧。 否则将超出输入共模范围。 此外、巨大的共模摆幅将决定所需的感应电阻器电压、从而在使用实际1%电阻器时产生巨大的测量误差。

    使用5V 电源时、最好将所需的 VOH 限制为3V。 因此、我将增益降至75并将偏移电压移至1.5V、现在+/-2A 可为端接至接地的负载提供0V 至3V 的输出。 我还会将运算放大器数量减少到1。 请注意、+/-2mV 的运算放大器输入失调电压误差会产生+/-152mV 的输出失调电压(噪声增益为76)

    e2e.ti.com/.../Low-side-Current-Sense-_2B002D00_2A.TSC