This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:高侧双向电流感测应用手册、计算、组件选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889226/ina214-high-side-bi-directional-current-sense-appnote-calculations-component-selection

器件型号:INA214

您好!

我找不到有关 INA214精密高侧电流测量的应用手册、因此我使用 了 SBOA300–2018年6月文档中的计算示例。 我想知道 TI 是否可以验证我是否可以使用低侧文档中的这些指南(计算)、并且我在随附的特写上的计算是可以的。 基本上、我有+/-5A、VSS=3.3V、因此需要确定要使用的电压基准、增益(即 INA21x 器件)和感应电阻器。 我提出了1.8V 基准电压、0.002 Ω 感应电阻器和增益=100、以获得0.8V-2.8V 输出。

此外、在将基准设置为中量程时、这些器件是否存在迟滞?

提前感谢。

-Jason。

e2e.ti.com/.../CWB-DSG_5F00_Event-Calculations-_2800_using-INA214_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    计算结果看起来正确。  我还会确保您了解的一点是、如果您的输出端具有较大的负载、则需要观察数据表中的图10。  这显示了当您增加输出端的负载时的输出限制。  如果您可以选择在 Vref 引脚上施加任何电压、我建议您使用 Vs/2 = 1.65V。  1.8V 可以工作、但最好是 VS/2=1.65V。  请注意、INA214摆幅高比摆幅低。  表注(2)是上文所述的观测器图10。

    我假设您是指交叉。  这是它通过零电流点的位置。  我认为你在那里不会有问题。  我会确保所需的频率和带宽是多少、因为如果器件无法跟上输入信号、您可能会遇到更多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您仔细查看。

    INA214和1.8V 基准的输出将进入一个比较器。 因此、如果放电(0.8V-1.8V)、比较器将输出一个逻辑低电平(0V);如果充电(1.8V-2.8V)、比较器将输出一个逻辑高电平(3.3V)。 应该是  

    我不知道为什么 INA214不仅转到 ADC、让软件确定它正在充电/放电(可能是 uC 中断的逻辑电平、或者将用于驱动其他器件的使能引脚; 用于抗噪的比较器...我不知道)、但我的任务是针对3.3V 和更高的充电/放电电流修改旧的现有设计。

    我确实找到了低静态电流(5uA) 1.6V 基准 IC (我认为这已经足够好了)。 当 VREF=1.6V 且 RES1=3m Ω 时:

    DSG (0A 至-5A):VOUTmin=0.1V;VOUTmax=1.6V
    CHG (0A 至5A):VOUTmin=1.6V;VOUTmax=3.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    偏移可能是您执行此操作时遇到的最大问题。 您将需要查看比较器和 INA214的偏移、最大的影响因素很可能是 INA214、因为偏移将增加100。  在全局工作条件下的室温下、最大 Vos = 60µV Ω、这意味着输出的误差为6mV。  此外、在低电流下、您还需要考虑输入偏置电流、最大值为35µA μ A。  除非在输入端串联了电阻器、否则这应该是一个比 VOS 误差小得多的误差。

    对于3mΩ Ω 的电路、这将对应于 VOS 的60µV 3mΩ μ V/μ A = 20mA 电流误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Javier、这是一个很好的信息。 是否仍有减少 INA214偏移的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    遗憾的是、不是、但双向器件可通过测量输入端的零电压轻松进行校准。  那么、您基本上需要担心从那时起发生的变化。  您计划使用它的方式可能不是此校准的理想选择。  我们还有一些其他器件、它们具有较低的偏移、但我建议使用这些器件。    我包含了一个包含偏移低于50µV μ V 的器件列表的链接。