This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116消耗高电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871612/xtr116-xtr116-draws-high-current

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR111
已连接电子电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    XTR116的预期电流消耗小于250uA。 必须强调的是、XTR116是一款两线制变送器。  

    问题:

    -在上面的原理图中、不清楚 IRET 是否相对于环路接地浮动。  IRET 是否相对于环路 GND 浮动?

    -如何为 DAC 和 MCU 供电?

    两线制变送器要求 IRET 电压相对于回路电源 GND 浮动。  此外,两线制变送器上的所有驱动电路通常都由 XTR116的+5V VREG 供电;所有驱动电路都将 IRET 引脚称为本地浮动“IRET_GND”。  此外、XTR116 +所有驱动器电路的 总流耗必须小于4mA。

    因此、在上面的原理图中、DAC 需要由 XTR116稳压器供电。  驱动 DAC 的微控制器也需要由 XTR116稳压器供电并以 IRET 为基准、否则控制 DAC 的数字信号将处于不同的电位。 XTR116和整个驱动器电路的总电流必须小于4mA。  如果控制 DAC 的 MCU 消耗的电流超过4mA、则可能需要使用外部电源为微控制器供电、并在 DAC 和控制器之间的数字接口连接上使用隔离。

    如果电路预计消耗的电流超过4mA、另一种可能的替代方法是使用3线制变送器。 可以修改电路以适应  XTR111 3线制变送器。  在3线制变送 器上、XTR111的 GND 通常与环路 GND 处于同一电位、并且允许用户使用外部电源为其他电路以及 XTR111供电。  在3线制变送器中、所有电路都以同一 GND 为基准(与环路 GND 处于同一电位)。  

    以下是一篇文章和几篇博客、其中讨论了两线制变送器的这些概念、供您参考:

    4-20mA 信号链基础知识文章:  
       http://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=483&doc_id=564225

    两线制变送器博客:

    I. 2线4-20mA 传感器变送器:背景+合规电压
       https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/11/04/two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues
    二 2线4-20mA–IRET 无法连接到 Vloop GND
       https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/12/09/part-2-two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues
    三 2线4-20mA–IRET < 4mA
       https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/01/13/two-wire-4-20ma-transmitters-background-and-common-issues-part-3

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IRET 引脚与电流环路的 GND 没有连接。 我通过以下论坛设计了电路、不应将它们组合在一起。


    DAC 和 MCU 由 XTR116供电。 但是、由于 XTR116消耗的电流过大、因此我禁用了这些连接并重试。 但是、XTR116会继续消耗更多电流。 我无法从 VREG 引脚获得+5V 电压、因为它消耗的电流过大。

     当我移除电流环路中的250R 电阻器并施加7.5V 电压时、它还会消耗更多电流。

    我使用 BCP56作为晶体管。 是否合适?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    有关 C18、请参阅数据表的图5!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    该问题发生在多个 XTR116器件上还是仅发生在一个器件上?  如果在一个设备上发生这种情况、是否可以更换该设备?   

    如果少数器件上出现问题、您能否发布完整的原理图和 PCB 布局?

    如 Kai 所述、基准旁路需要数据表图5所示的所需补偿之一。  BCP56 (NPN)应正常工作。

    谢谢、此致、

    Luis