This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找能够测量1nA 至1mA 电流、分辨率为+- 100pA 的电流感应/功率放大器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, INA226, TIDA-00639, ISO224, OPA2180, INA2180, INA821, INA111, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871376/looking-for-current-sense-power-amp-capable-of-measuring-1na-to-1ma-with---100pa-resolution

主题中讨论的其他器件:TIDA-00639INA226OPA333ISO224OPA2180INA2180INA821INA111ISO1541

您好!

我有一个古怪的学术设备可以进行设计、

我将通过一片有机组织、在1nA 至1mA 时传递0-150V 电压。

我需要测量两个电压(以确保其精确满足要求-分辨率+/- 100mV)

以及1nA 至1mA 之间的电流。

我之前看的设计与采用 OPA333和 INA226的 TIDA-00639类似

不过、我希望修改设计、以使用隔离式 ISO224和 OPA2180。

请告诉我您的想法。 欢迎提供任何帮助。

最好

Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    欢迎来到论坛、感谢您提出问题。

    以100pA 的分辨率测量1nA 至1mA 电流需要低噪声和低输入偏置(高输入阻抗)放大器。 我想您可能需要考虑使用输入偏置电流较低的放大器、因为 INA2180的最大值已经为1nA

    没有可行的电流感应放大器可用作信号链的前端。 它需要是运算放大器或仪表放大器。 如果您查看低噪声内放大器并按噪声进行排序(http://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p770typ=1;10&sort=p770typ;asc)、您会发现 INA821可能是一个具有低噪声且与 OPA2180类似 IB 的不错选择。 使用仪表放大器可能会有所帮助、因为您不会在 TIDA-00639中使用的电流感应电阻器或电平转换 FET 上添加任何噪声/误差。

    您还可以搜索所有输入放大器并按输入偏置电流进行排序(http://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#sort=p769max;asc)、INA111在输入偏置电流为20pA、噪声为10nV/rtHz 时似乎是一个不错的选择。

    总体而言、您需要考虑设计的一些基本方面、以便了解您想要优化的内容。 因此、可能需要考虑执行偏移校准(零电流)以消除偏移误差。 这意味着您可以选择具有更高偏移的放大器、因为您知道无论如何都会校准它、从而允许您选择具有低噪声的放大器。 请记住、总噪声也与放大器带宽相关。 我建议您观看这些培训视频、以充分了解这些概念:

    此外、将 ADC 移至高压侧、然后使用 ISO1541将数字信号电平转换为接地电平也是另一种选择。 这是在 http://www.ti.com/lit/ug/tidu361a/tidu361a.pdf 中完成的

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter