This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659EVM:误施加过压。 我应该怎么做?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659EVM, OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898656/opa659evm-an-overvoltage-was-applied-by-mistake-what-am-i-supposed-to-do

器件型号:OPA659EVM
主题中讨论的其他器件: OPA659

由于电源不稳定、因此施加了 PCB (OPA659EVM)过压。 我想测试 OPA659和 OPA659EVM 是否正常、如果 PCB 正常、但运算放大器(OP659)损坏、您能告诉我如何更换它们吗? 请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    您是说如何去除水芯片?

    我使用热气工具进行此类返修。 350°C……400°C 是良好的温度。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    请查看下面的视频链接。 如果您没有热气工具、则可以使用焊铁。  

    https://www.youtube.com/watch?v=nZGEtpECPQY

    最好

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将用焊铁替换它。