This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140是否是 EMI 硬化运算放大器?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, LMV851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887969/opa140-is-opa140-a-emi-hardned-op-amp

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: LMV851

尊敬的支持:

在我的应用中、我使用配置为电压跟随器的 OPA140来监控欠压电平 、并使用示波器(HiZ 输入)驱动1m 长的同轴电缆。

带宽限制为1MHz。 双电源为+/- 12V。

整个电路采用金属盒进行屏蔽。

遗憾的是、(1m 长)同轴电缆似乎会在电路中注入射频噪声、从而干扰整个电路(低噪声电压放大器)。

我决定使用电压跟随器将内部节点从示波器去耦。 然而,事实上,在我的情况下,这还不够。

电缆将噪声注入缓冲器输出、并以某种方式向后传播到电路的其余部分。

我还在 OPA 的输出端插入了铁氧体磁珠、运气不佳。 通过插入一个串联的1K 电阻器、我看到了一个小的改进

OPA 输出。 我在 HiZ (1M)中有示波器、因此1K 不会更改图片。

如果 OPA140是" EMI 硬化"运算放大器、我就在漂移。 LMV851/861等器件在数据表中明确说明了此特性的规格。 OPA140呢?

我是否应该尝试重新设计 PCB 以使用 LMV 更改 OPA? 您是否建议使用其它设备?

欢迎提出任何建议。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    问题:

    整个电路采用金属盒进行屏蔽。

    整个电路是否在金属盒中进行了屏蔽、是否包括您的电源轨? OPA140的电池源是否位于金属盒内? 如果您通过金属盒壁将直流电源轨发送到盒子中、您是否在电源轨和金属盒的屏蔽层之间放置了0.1u 旁路电容器? 如果您通过 BNC 端子通过 OPA140的输出、您是否在电缆的输出端放置了一个旁路电容器。  

    是的、OPA140 EMIRR 抑制比图、请参阅第7.3.9节。 此外、请参阅下面随附的应用链接。  

    哪些射频频率范围会干扰 OPA140的运行? 该电路在哪种射频环境下工作? 如果您仍有问题需要解决、请使用铝箔绕回您的电路、并查看运算放大器的射频干扰是否降低。 铝箔将形成法拉第笼、并屏蔽射频干扰、使其远离内部运算放大器电路(绕线束良好、有时我使用带粘合剂的铜箔)。  请告诉 我们您的发现。  

    http://www.ti.com/lit/an/sboa128a/sboa128a.pdf

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。

    该电路由+/-15V 低噪声直流电源供电。 盒内有两个7x12稳压器、可提供+/- 12V 电压。

    此电源方案产生的噪声与盒中自包含的电池组相同、因此我们决定使用外部电源

    电压。

    我们在一个典型的实验室中、许多测试和测量同时运行。 在实验室中、我们有 WiFi 和手机、

    距离电路几米远。 两台 PC 在附近运行(距离0.5米)。 没有 射频高功率设备。

    干扰源的频率为50MHz , 范围为80-100MHz (FM 广播?)。 连接时出现问题

    连接到 OPA 输出的 BNC 电缆、当我们将其连接到示波器时、情况会更糟。 将包装盒包装到铝箔中不会

    变化很大。

    感谢您的帮助、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您有哪种金属盒? 请确保内部金属盒没有涂层或导电到外部金属盒。 请尝试以下操作。  

    1.将金属外壳连接到真实的接地端。  

    2.将所有输入和输出连接(电源轨、输入/输出信号)连接到带有0.1uF 旁路电容器的金属盒。 通常、我使用具有内置旁路电容器的端子。

    3.尝试用铝箔屏蔽1米电缆,并将其接地在仪器两端。   

    我将 OPA140电路视为类似于微型 EMI 室。 除非射频信号有进入 OPA140和金属盒内部的路径、否则它应该正常工作。 如果仍有问题、请向我发送您设置的图片。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我希望你的问题得到解决。 我将关闭此查询。 如果您仍有问题、您可以继续在此主题上发帖、 或创建新主题。

    最棒的

    Raymond