This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401:关于共模输入电压范围的绝对最大额定值

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV2401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870848/tlv2401-about-absolute-maximum-rating-of-common-mode-input-voltage-range

器件型号:TLV2401
主题中讨论的其他器件:TLV9001

您好!

数据表中未描述共模输入电压绝对最大额定值。
您能告诉我绝对最大额定值或共模输入电压以及 IN+引脚、IN-引脚吗?
客户了解建议的工作电压范围。
但是、客户在应用设计中需要绝对最大额定值。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    请建议您的客户在数据表中提供的建议运行条件下运行器件。 对于单电源、该器件的输入共模电压范围为(-0.1V)至(Vcc + 5V)。 遗憾的是、我们没有有关此参数的最大绝对值的信息。 您的客户是否担心输入电压范围在短时间内出现尖峰的应用情况? 如果是,您能否分享使用案例的原理图? 在某些情况下、您可以添加一个与输入引脚串联的电阻器来限制流入运算放大器的电流。  

    最后、最好始终保持在器件的建议工作范围内、因为即使您未超过绝对最大额定值、如果在超出建议的工作条件下工作、您也可能会注意到运算放大器行为异常。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Bala Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi-San:

    感谢您的回答。
    我通知客户、我希望保持建议的电压。

    >您的客户是否担心输入电压范围在短时间内出现尖峰的应用情况?
    >如果是,您能否分享使用案例的原理图?
    >在某些情况下,您可以添加一个与输入引脚串联的电阻器,以限制流入运算放大器的电流。  

    →我没有听说过客户提供的特定电压信息。
    例如 、以下数据表(TLV9001)显示了绝对最大额定值。
    因此、客户还需要此器件的这些信息。



    顺便说一下、TLV2401的绝对最大额定值 VCC (17V)和建议工作电压(16V)有所不同。
    在这种情况下、共模电压的绝对最大额定值正确理解为17V+0.5V?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我同意 Tsukui。 TLV2401是一款非常漂亮且有趣的运算放大器。 但遗憾的是、缺少非常重要的规格。 "绝对最大额定值"和"应用信息"部分迫切需要修订。 为什么不像 LT1783的数据表那样显示简化的输入电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    我要再次强调、将输入电流限制在10mA 以下非常重要、因为 ABS 最大共模输入电压范围未知。 我了解大多数较新的数据表都在最大绝对值中列出了此参数、但遗憾的是、此器件已使用了将近20年、并且此规格可能不是在此后测试的最大绝对值。 我认为共模电压绝对最大值(17V+0.5V)是一个合理的猜测、但我无法保证它是正确的、因为该额定值会根据工艺技术和所用的输入结构而变化。 如果客户能够提供使用案例的原理图、我们将能够更好地帮助或回答他们对电路的任何问题。  

    但是、请在我与我团队的一些专家核实他们是否有关于此器件的任何其他信息时与我保持联系。  

    尊敬的 Kai:

    我同意你的意见。 这是一个很好的部分、但遗憾的是、在20年前发布时、此参数未经过测试。 我不能保证在不久的将来进行数据表修订、但我们将看到我们可以做些什么。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,巴拉:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    在进行一些挖掘和询问之后。 我的一位同事过去曾对这些器件进行过一些广泛的测试。

    TLV2401的绝对最大输入共模电压为20V 最大值或(Vcc+5V)(以较小者为准)。

    我目前无法保证对数据表进行任何修订。 但是、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Bala Ravi