This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:关于 TLV3501中的 SHDN/EN 引脚?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894262/tlv3501-regarding-shdn-en-pin-in-tlv3501

器件型号:TLV3501

大家好,我使用此 IC 比较两个电压,但我对使用 SHDN/EN 引脚有点困惑。 您能告诉我 EN 引脚上的电压应该是多少?它如何影响电路? 我 阅读了数据表、但它非常令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。  如果您对关断引脚应用逻辑高电平、输出将不再跟踪输入引脚上的情况、并且静态电流会降低。  比较器需要逻辑低电平信号才能工作。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我希望比较器为栅极驱动器生成一个开-关信号,而不是告诉我关断引脚的电压范围应该是数据表中给出的(V+-1.7)到(V+-0.9),或者我应该将其接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monika

    为了更好地解释、我创建了一个假设(V+)= 5V 的示例。  

    禁用关断特性=> SHDN < 3.3V =((V+)- 1.7V)

    启用关断特性=> SHDN > 4.1V =((V+)- 0.9V)

    关键是要注意 VL 具有禁用关断的最大允许值、而 VH 具有启用关断的最小允许值。

    希望这一点更清楚。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monika

    没有其他问题、所以我将结束这个主题。  如果需要其他支持、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘