This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141-Q1:TLE2141QDRQ1问题

Guru**** 2768535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889700/tle2141-q1-tle2141qdrq1-issue

器件型号:TLE2141-Q1

大家好、

您能否 提供最大值 TLE2141QDRQ1的结温? 它不会显示在数据表中。

此致、

Larry Li

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    根据数据表绝对最大额定值的脚注(5)、Tj (max)为150°C

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    最大 结温为150C、请参阅随附的图像。  

    最棒的

    Raymond