This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:过零问题

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871739/tlv8541-question-on-zero-cross-circuit

器件型号:TLV8541

我在下面的电路中使用 TI TLV8541DBVR。  如您所见、+引脚以接地为基准、–引脚是在接地上方和下方摆动的交流波形。  这是对运算放大器的合法使用吗?  我有一个物理电路,它工作正常,但我想知道电路是否适合输入低于接地值,并且运算放大器将其视为可接受的输入,以翻转输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记展示运算放大器由3V 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    该电路是一个增益为-10的反相放大器。 由于输出 VOL 为接地、该电路还将执行半波整流。 对于0V 至-300mV 范围内的 VIN、反相输入电压将为零。   对于正输入电压、反相输入电压将为正。 因此、对于小输入和运算放大 器上电、运算放大器上的输入不会变为负值。  过零后、输出将有一个小延迟来离开 VOL 状态;这被称为过载恢复、与比较器传播延迟的概念相同。

    R1会增加噪声、但不能校正输入偏置电流。 R1 = 1k 将是较小的噪声。

    在 R3上添加大约10pF、以通过补偿反馈节点处的寄生电容来帮助实现稳定性。