This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:LM393ADR 是否可以取代 LM393MX?

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393-N, LM393, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889648/lm393a-can-lm393adr-droip-in-replacement-lm393mx

器件型号:LM393A
主题中讨论的其他器件:LM393-NLM393LM393B

您好!

LM393ADR 是否可以替代 LM393MX?

是否存在副作用或问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    LM393MX 是前美国国家半导体非 A 版本(LM393-N),最大偏移为5mV,偏置电流为250nA。

    LM393ADR 是 TI "A"版本(LM393)、最大偏移为2mV、偏置电流为250nA。

    LM393ADR 的等级高于 LM393MX。 您可以使用与 LM393MX 具有相同规格(5mV/250nA)的较低级别 LM393DR。

    您可能希望了解经过改进的全新 LM393B、它具有更低的失调电压、更低的偏置电流、更高的 ESD、更宽的温度范围和更低的成本。

    所有器件在电气上都相同、并且引脚排列兼容。