This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:OPA197电源轨输入/输出问题

Guru**** 2970950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871724/opa197-opa197-rail-in-out-questions

器件型号:OPA197

您好、支持团队  

我的客户希望 OPA 中具有轨输入和不具有轨输入的设计不同吗?

IC 内部是否存在任何不同的结构   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    轨到轨输入/输出与非轨到轨的关系非常广泛。 轨到轨运算放大器主要使用 CMOS 或 CMOS/双极 工艺的组合、因为其晶体管工作电压条件比双极或 JFET 更适合轨到轨设计。  轨到轨设计采用了专门的设计技术、从而为其提供了这种能力。  

    输入/输出限制部分中的 TI 高精度实验室-运算放大器系列有一张标有"输入级"和"输出级"的幻灯片、其中描绘了一个简单的非轨到轨输入级设计。 该幻灯片显示了放置在设计中的输入晶体管的 VSAT 和 VCE 限制如何阻止其处理轨到轨输入电压。

    轨到轨的输入级通常使用互补 NMOS/CMOS 双路差分放大器输入对、或使用片上电荷泵来泵送内部电源轨电压、以使输入对不会饱和(VSAT)。 虽然此处的解释不完整、但还是展示了概念的 PRAMPS 运算放大器技术日活动的两张幻灯片。

    如果您通过 Google 搜索在线主题的轨到轨运算放大器、或获取有关运算放大器设计的最新文本、则应提供更多信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程