This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:PSRR

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897737/lm139aqml-sp-psrr

器件型号:LM139AQML-SP
主题中讨论的其他器件: LM139

对于 LM139AQML-SP、数据表中的 PSRR 列为60dB。 是否有一个图形指示特定频率下的 PSRR。  

我的频率为100kHz、并希望确保60dB 仍然适合该频率。  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们没有 PSRR 随频率变化的数据。 比较器没有运算放大器等线性输出、因此在频率范围内进行测试非常困难且有问题。

    PSRR 是针对直流的。 如果我们假设 PSRR 第一极点在1Hz 时也为60dB、则假设单极点滚降为20dB/十倍频、则0dB 点将为1kHz、因此具有干净的电源至关重要。 任何器件都是如此。

    幸运的是、由于 LM139系列是集电极开路、因此电源电流相当稳定、因为它不提供输出电流、因此可以对比较器电源进行本地 RC (甚至 L)滤波。 这将是我们的建议、因为规范中假定电源是干净的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果您需要 RLC 滤波器方面的帮助,请与我们联系:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Jack 说 Paul 的回答解决了他的问题、我将关闭此帖子。

    卡盘