This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:sbaa321.pdf 中的电压源范围

Guru**** 2943710 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889580/iso224-voltage-source-range-in-sbaa321-pdf

器件型号:ISO224

http://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf

尊敬的 TI

我搜索 iso224。

在 sbaa321.pdf 中、电压源+/-480V 是直流?

但下图是电压源480Vac (678Vdc)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔承源,

    感谢您的发帖!

    该表显示了电路的直流到直流转换特性、而所示的原理图旨在显示+/-480Vac、pk-pk 电压源、即+/-340Vac、rms。