This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:如何在 PSpice 中使用.cir 文件?

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9102, TLC081, TINA-TI, OPA2991, TLV9104, TLC084, LM239
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893820/tlv9102-how-to-use-cir-file-in-pspice

器件型号:TLV9102
主题中讨论的其他器件: TLC081TINA-TIOPA2991TLV9104TLC084LM239

您好!

我想使用 TLV9102的 SPICE 模型在 PSpice 中进行仿真、但我不想使用此类.cir 模型文件。  我已将其转换为.lib&.olb、但仍无法在我的电路中使用。 cir 的内容是否正确?

与 TLC081类似、我还将.mod 转换为.olb&.lib (采用相同的方式)、并且它在我的仿真中运行良好。  

提前感谢!

BR,

HU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    我建议您运行 TLV9102 TINA-TI 参考设计(修订版 A)、

    TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu、您好!  

    Kai 正确。 您可以在任何 SPICE 支持软件中仿真您的电路。 我们建议使用 TINA-TI 或 OrCAD PSpice。  

    如果您选择使用 TINA-TI、您需要首先从 http://www.ti.com/tool/TINA-TI 下载我们的免费软件。 然后、您可以打开 Kai 建议的 TLV9102参考设计。  

    如果您选择使用 OrCAD、则需要首先将 PSpice .cir 文件转换为.lib、然后可以使用"模型编辑器"工具为此创建符号。 之后、您应该能够在库下添加此符号。 最后一步是在"配置文件"下将 netlist .lib 文件添加到仿真配置文件中。  

    注:如果使用 OrCAD、请确保您的版本为17.2或更高。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Ravi 和 Kai、

    我更喜欢使用 OrCAD PSpice。

    我使用的版本是17.2。 我知道这些、我已将.cir 转换为.lib、您可以在上面看到我附加的图片、并已将.lib 添加到"配置文件"下的仿真配置文件中。 大家都知道、我对 TLC081也执行同样的操作、TLC081也从 TI 官方网站下载、它在我的仿真中非常有用。 但 TLV9102不起作用、OPA2991也失败了。

    因此、我只怀疑.cir 文件本身、它的内容是否正确? 我看到 TLC081的内容简短而清晰、但对于 TLV9104、.cir 中有很长的内容、我不知道这句话是如何工作的...

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Ravi、

    我已经解决了这个问题。  

    由于它是一个复杂的模型、我们无法在模型编辑器中使用'model'->'import'。

    但我还有一个问题:为什么 TLC081的 SPICE 模型如此简单,但 TLV9104的 SPICE 模型如此复杂,TLV9104的 SPICE 模型包含17个子模型? TLV9104的参数是否更完整,更接近真实的参数?

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    TLV9104的模型是2019年的更新版本、TLC081的模型是2004年的旧模型。 因此、是的、TLV9104的模型比旧模型精确得多。 只需打开 TLV9102 TINA-TI 参考设计(修订版 A) 、即可查看该模型涵盖了哪些参数。 (查看右侧的蓝色表。)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、  

    Kai 是对的。 我们较新的模型更先进、更复杂、我们尝试对运算放大器的几乎所有参数进行紧密建模。 因此、与旧模型相比、新模型的每个网表中都有更多子电路。  

    此致、

    Bala Ravi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    明白了,谢谢!

    更精确的模型会导致仿真中出现趋趋一致的问题... 我需要调整仿真电路以避免非收敛。

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    您可以根据需要在此处发布原理图。 我们可以看一下它。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    超级棒! 提前感谢! 如果将 u11更改为 TLC081、则仿真工作。

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    C10和 C11引入的容性负载(仿真中的 C5和 C6)会破坏电路稳定:

    如果没有该容性负载、电路看起来稳定:

    e2e.ti.com/.../holip_5F00_tlv9102.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    是的、我‘s 了 TLV9102 μ F 的电容负载能力。 如果将 C10/C11更改为100pF、甚至移除这两个电容器、我仍然无法对整个电路正确运行仿真。

    如果移除 U2A,、则可以正常工作。 所以我不知道有什么问题吗?

    我的目标是用 TLV9104替代 TLC084、这是一个成本缩减项目。 能否提供电子邮件地址以供进一步提问、谢谢!

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    您能否将您的电路输入 TINA-TI? 然后、我会查看它。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我找不到 LM239比较器的仿真模型、因此如果您可以将 U5/U6/U7更改为 LM239。 我不 是 TINA-TI 的家庭...所以抱歉...

    另一个主题是此电路、旨在测试响应。 TLV9102‘s μ s 压摆率 应 优于 OPA2991、但在我的电路中、它们的行为与响应时间相同、性能差。 这两种方法都无法达到数据表中的注释。 那么、什么因素 会削弱入侵时间?

    下面、第一个基于 tlv9104、另一个基于 opa2991。

    BR

    霍利普

    e2e.ti.com/.../2350.holip_5F00_tlv9102.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    我已将 R21从37R 增加到18k。 这是您的电路吗?

    e2e.ti.com/.../holip_5F00_tlv9102_5F00_2.TSC

    为什么在 U4的输出端放置 C10 = 470p?

    您可以通过省略高容性负载来加快 TLV9102的速度:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    抱歉、我的错误是 R21应该是18k。

    非常感谢!

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    您对自己的电路还有其他问题吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Kai 的大力支持!

    您好、Holip、  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。 现在、我将继续并关闭此主题。  

    此致、

    Bala Ravi