主题中讨论的其他器件: TLC081、 TINA-TI、 OPA2991、 TLV9104、 TLC084、 LM239
您好!
我想使用 TLV9102的 SPICE 模型在 PSpice 中进行仿真、但我不想使用此类.cir 模型文件。 我已将其转换为.lib&.olb、但仍无法在我的电路中使用。 cir 的内容是否正确?
与 TLC081类似、我还将.mod 转换为.olb&.lib (采用相同的方式)、并且它在我的仿真中运行良好。
提前感谢!
BR,
HU
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 TLV9102的 SPICE 模型在 PSpice 中进行仿真、但我不想使用此类.cir 模型文件。 我已将其转换为.lib&.olb、但仍无法在我的电路中使用。 cir 的内容是否正确?
与 TLC081类似、我还将.mod 转换为.olb&.lib (采用相同的方式)、并且它在我的仿真中运行良好。
提前感谢!
BR,
HU
您好、Holip、
我建议您运行 TLV9102 TINA-TI 参考设计(修订版 A)、
TINA-TI 是免费的、可在此处下载:
Kai
Hu、您好!
Kai 正确。 您可以在任何 SPICE 支持软件中仿真您的电路。 我们建议使用 TINA-TI 或 OrCAD PSpice。
如果您选择使用 TINA-TI、您需要首先从 http://www.ti.com/tool/TINA-TI 下载我们的免费软件。 然后、您可以打开 Kai 建议的 TLV9102参考设计。
如果您选择使用 OrCAD、则需要首先将 PSpice .cir 文件转换为.lib、然后可以使用"模型编辑器"工具为此创建符号。 之后、您应该能够在库下添加此符号。 最后一步是在"配置文件"下将 netlist .lib 文件添加到仿真配置文件中。
注:如果使用 OrCAD、请确保您的版本为17.2或更高。
如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Bala Ravi
您好、Bala Ravi 和 Kai、
我更喜欢使用 OrCAD PSpice。
我使用的版本是17.2。 我知道这些、我已将.cir 转换为.lib、您可以在上面看到我附加的图片、并已将.lib 添加到"配置文件"下的仿真配置文件中。 大家都知道、我对 TLC081也执行同样的操作、TLC081也从 TI 官方网站下载、它在我的仿真中非常有用。 但 TLV9102不起作用、OPA2991也失败了。
因此、我只怀疑.cir 文件本身、它的内容是否正确? 我看到 TLC081的内容简短而清晰、但对于 TLV9104、.cir 中有很长的内容、我不知道这句话是如何工作的...
BR、
霍利普
您好、Bala Ravi、
我已经解决了这个问题。
由于它是一个复杂的模型、我们无法在模型编辑器中使用'model'->'import'。
但我还有一个问题:为什么 TLC081的 SPICE 模型如此简单,但 TLV9104的 SPICE 模型如此复杂,TLV9104的 SPICE 模型包含17个子模型? TLV9104的参数是否更完整,更接近真实的参数?
BR、
霍利普
您好、Holip、
TLV9104的模型是2019年的更新版本、TLC081的模型是2004年的旧模型。 因此、是的、TLV9104的模型比旧模型精确得多。 只需打开 TLV9102 TINA-TI 参考设计(修订版 A) 、即可查看该模型涵盖了哪些参数。 (查看右侧的蓝色表。)
Kai
您好、Holip、
C10和 C11引入的容性负载(仿真中的 C5和 C6)会破坏电路稳定:
如果没有该容性负载、电路看起来稳定:
e2e.ti.com/.../holip_5F00_tlv9102.TSC
Kai
您好 Kai、
我找不到 LM239比较器的仿真模型、因此如果您可以将 U5/U6/U7更改为 LM239。 我不 是 TINA-TI 的家庭...所以抱歉...
另一个主题是此电路、旨在测试响应。 TLV9102‘s μ s 压摆率 应 优于 OPA2991、但在我的电路中、它们的行为与响应时间相同、性能差。 这两种方法都无法达到数据表中的注释。 那么、什么因素 会削弱入侵时间?
下面、第一个基于 tlv9104、另一个基于 opa2991。
BR
霍利普
您好、Holip、
我已将 R21从37R 增加到18k。 这是您的电路吗?
e2e.ti.com/.../holip_5F00_tlv9102_5F00_2.TSC
为什么在 U4的输出端放置 C10 = 470p?
您可以通过省略高容性负载来加快 TLV9102的速度:
Kai