This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AMC1311:我能否仅在单端配置中使用 VOUTp

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC3301, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889581/faq-amc1311-can-i-use-voutp-only-in-a-single-ended-configuration

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC3301AMC1301

是的! 但是、您需要考虑以下几点:

  • AMC1311只有正输入电压范围。
  • AMC1311的增益为1V/V、因此差分输出将从~1.44V +/- 1V 的共模摆动。VOUTp 将从1.44V 变为2.44V、而 VOUTn 将从1.44V 变为0.44V、并具有满量程正输入。
  • 仅使用 VOUTp (或 VOUTn)可利用 AMC1311输出电压范围的一半,从而降低信噪比。
  • VOUTn 不应接地! 输出级被主动驱动、使用10k Ω 接地或保持引脚悬空。
  • 共模输出电压高达+/- 50mV 的变化将显示为失调电压、需要校准。