This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:关断行为和 SPICE 模型

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886328/opa320-shutdown-behavior-and-spice-model

器件型号:OPA320
我尝试将具有大容性负载(10uF+)的 OPA320S 用作 SAR ADC 输入和基准驱动器。 有低功耗要求、因此当 ADC 未采样时、必须关闭 OPA320S (典型 Iq = 1mA)。 这会导致 OPA320S 关断行为问题、我需要计算每个关断/导通转换期间的"开关"损耗或进行仿真。 但数据表未列出关断/导通转换时间/输出曲线、产品页面上的 SPICE 模型是不带关断引脚的 OPA320。
我可以从何处获取所需信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2320S 关断规格如数据表所示-请参阅下文。

    您还可以找到启用/启动和禁用/关断的图形-请参阅下面的。

    BTW、OPA2320S 可以直接驱动大约2nF 的负载、因此它需要特殊补偿(例如 Riso 电阻器)才能驱动10uF 的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Marek、这回答了我的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:是否计划为具有关断引脚的 OPA320S/2320S 添加 SPICE 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常仅对放大器的线性运算进行建模、不打算将 shudown 函数添加到 OPAx320S 宏模型中。