This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:LMH6881 NC 引脚

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6881, LMH6882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889379/lmh6881-lmh6881-nc-pins

器件型号:LMH6881
主题中讨论的其他器件: LMH6882

你好!

我正在使用 LMH6881准备一个电路板、我发现了一些与使用 NC 引脚相关的冲突信息。

在数据表中、引脚1、14和18标记为 NC、没有关于连接的进一步说明。 虽然 没有提供进一步的说明、但这里的线程实际上建议悬空(非接地)。
TIDA-00094 参考设计的原理图使用相同的引脚排列。

但是、评估模块 LMH6881EVAL 显示了不同的引脚分配(引脚名称分别为 DC1、DCOC 和 DC2)和连接。

您能否澄清此器件的正确方法和/或任何兼容性建议?

谢谢!