This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:250Vac / 400Hz 隔离式电压测量

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TLV9152, AMC1301, TLV9004, LMV324, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878318/amc1311-250vac-400hz-isolated-voltage-measurement

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: TLV9152AMC1301TLV9004LMV324OPA191

您好!

我想设计250VAC/400Hz 隔离式电压测量、如下面的概念所示。

我能否在该设计中使用缓冲 DAC 来控制1V 失调电压?

有人推荐吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这将起作用,但我有几点意见。  

    分流电阻器的尺寸。 根据您希望看到的瞬态类型和范围、您可能需要从10k 调整此值。 例如、8.03k 使用0-2V 的满量程范围来实现250V 交流输入。  

    2. DAC 的 I2C 线路将需要一个数字隔离器来通过隔离栅与 MCU 进行通信。  

    3.如果使用3.3V 电源并期望3.3V 输出、则第二个运算放大器需要轨到轨兼容。  

    4.如果使用伪差动 ADC、则负输入也需要1.65V 电压、如下所示: http://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

    如果使用单端 ADC、请忽略注释#5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    关于您的意见;

    我尝试通过实施 AMC1311 SPICE 模型在 SPICE 中进行仿真。 (很抱歉,不要使用 TINA:)我习惯了 LTSpice。)

    我连接了1.65V ext.DC 偏置、但无法获得预期的输出。 它看起来大约为2.15V

    第二个运算放大器是轨到轨运算放大器、但其行为与第一个运算放大器不同。

    如果完成此操作、我将有机会在没有隔离的第二侧运算放大器上使用1.65V DAC 基准。 第一个运算放大器将具有常规直流偏置。

    注释5:是的,在 MCU 中使用单端 ADC。

    谢谢。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    尝试向低侧添加 GND 节点:)

    让我与 Amps 的其他人交流、以建议 OP191的替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali 和 Alex、

    首先、我邀请您查看以下 德州仪器的说明书电路文档。  其中重点介绍了第2阶段所示电路的设计过程、我认为您可能会觉得它很有用。

    至于器件、我列出了以下列表。  从左到右、您将从超值线上价格转到最高在线价格。  当然、当您向右移动时、性能往往会变得更好。  这些器件都是"轨到轨输出"。  因此、您可以根据所需的精度来选择器件。  TLV9152可能是一个很好的起点、但我要验证输出摆幅是否足以满足应用需求、因为您可能需要稍微靠近电源轨的器件。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    已尝试将 GND 添加到低侧:)

    我认为它与 AMC1301中的电路相同-差分到单端应用手册。

    但为什么不起作用呢? 太混乱了

    可能是 GND 测量点错误?

    随附的 TINA 文件。

    (OPA191不在我的当前设计中。 只是、我需要在 LTSPICE 模型中使用任何运算放大器进行仿真。 它将是 TLV9004或 LMV324)

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../AMC1311_5F00_BipolarInputs_5F00_ali.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您在 V2犯了一个绘图错误。 现在它可以工作:

    e2e.ti.com/.../ali_5F00_amc1311.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    您好、Ali、

    我在上一个线程中也犯了一个错误、正如您所说的、运算放大器的正节点实际上应该偏置到 GND。  

    我想将+/-2V 信号转换为0-3.3V、而不是0-2V 信号转换为0-3.3V。  

    很抱歉、如果您有其他问题、请告知我们。  

     e2e.ti.com/.../ali_5F00_amc1311_5F00_Kai_5F00_AS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     隔离式运算放大器输入端的低交流信号在0V 至2V 的摆幅范围内、直流偏置为1V。 直到达到 ISO 放大器时才会出现问题。

    在1.65V (VDD/2)直流偏置上、我没有看到第二个运算放大器在0-3.3V (轨到轨)范围内的交流信号输出。

    仅使用单电源。 因此、我认为我应该选择最佳电阻器以获得 x1.65、并将正电阻器连接到 GND2。

    例如20k-33k 或10K-16.5k 等...

    现在、没问题。

    非常感谢你的帮助。 )

    Ali