This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260的应用

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888876/ina260-application-of-ina260

器件型号:INA260

我们实际上使用了两个 ina260芯片、一个在12V 导通上、一个在5V 导通上。 两个芯片使用相同的 IIC 集           

 但当两条路径都为空时、           5V 端口读取的电流值为16381           、12V 端口读取的电流值为0            

虽然这可以通过软件规避、但为什么会出现16381? 为什么12V 通道为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6029042、

    如何使用 INA260执行读取操作? 您只是执行电流寄存器读取还是同时执行电流和总线电压? 时钟频率是多少? INA260的读数是否一致为16831或这些读数是否虚假? R3和 R4都已组装? 地址引脚应直接连接到 GND、VS、SDA 或 SC:而不是通过任何电阻。 请更正此错误。

    您能否检查数学溢出标志(寄存器0x06的位2)并确保它为0?

    我建议简化读取序列。 首先尝试电流读数。 如果这不显示一致的0读数、则将配置寄存 器工作模式(0x00的位2:0)切换为触发分流电流。 这意味着、为了获得单次转换、您必须写入配置寄存器以启动单次读取。 如果这不起作用、请尝试使正常电流流经5V 电源轨、并查看器件是否能够获得良好的测量结果。 如果不能、则存在软件或设备问题。

    此致、

    Peter