This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA116:读取特定通道的 SPI 命令操作是什么

Guru**** 2554090 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898252/pga116-what-is-the-spi-command-operations-to-read-a-particular-channel

器件型号:PGA116

数据表并不能很好地解释这一点、但我需要发送哪些 SPI 命令来读取特定的输入通道。 数据表中的读取命令没有为要读取的通道留出任何位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    SPI 接口没有用于数据交换的特定协议、限制了开销并允许高速数据流、此处就是这种情况。  在第8.2.2节中、介绍了如何配置 PGA116菊花链读写。  

    在表4中、定义了如何为读取、写入、NOP、SND_EN 和 SDN_DIS 配置 SPI 菊花链命令、请参阅下面的附加图像。  

    此外、SPI 通信有两种模式、即模式0、0和模式0、1、请参阅下图。  

    编程信息包含在数据表中。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在启动 SPI 命令之前、请先启用 snd_en 命令。 所附主题是客户提供的有关 PGA116中 SPI 问题的主题、希望这将帮助您使 SPI 正常工作。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/882473?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pga116

    我现在将关闭此查询。 如果您有任何其他问题、您可以继续在该主题上发帖、或者、如果它是不同的主题、您可以创建一个新主题。

    最棒的

    Raymond