This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:无电源的差分输入

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888951/ina148-differential-input-without-supply

器件型号:INA148

您好!

如果没有电源电压、是否允许输入电压为15V (介于 Vin+和 Vin-之间)? 电源电压和基准接地、如果我们在电路板上执行高压测试、可能会发生这种情况。 INA148被连接至一个分压器、这样在这个测试期间、60s 的最大输入电压可达到15V。

如果输入电压为15V 且未连接电源电压(或接地)、则输出电压的最大值是多少?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    问题1:

    如果没有电源电压、是否允许输入电压为15V (介于 Vin+和 Vin-之间)?  电源电压和基准接地。  

    这可能是正常的、因为在差分模式下、器件的输入阻抗为2 Mohm、输入电压低于绝对最大值 额定值。 此外、运算放大器还有一条接地的电流路径。  

    由于您正在进行电介质耐受 或绝缘电阻测试、60秒的击穿泄漏电流测试是某些行业(例如航空)的标准测试。  

    问题2:

    如果输入电压为15V 且未连接电源电压(或接地)、则输出电压的最大值是多少?

    如果在 VIN+和 VIN-之间施加15V 电压、但没有电源电压和接地连接、我会说 放大器的输出端应该会看到0电压。 INA148是一 款双极运算放大器器件。 由于运算放大器电路的第1级至第3级没有偏置电压、因此输入到输出之间不应存在电流路径。   

    最棒的

    Raymond