This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:可靠性数据

Guru**** 2788405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879180/ina180-reliability-data

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件:INA181

您好!  


我正在对 INA180 / INA181进行一些可靠性分析、无法找到有关芯片所采用技术的信息、我还对板载晶体管的粗数量感到好奇、该数量为10倍。 我意识到第二位信息往往是专有的、因此我要求提供一个粗略的数字。  

感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您的可靠性分析的预期结果是什么? 您是否希望计算时基故障率和故障模式分布、或类似的结果?

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    所需的结果将与故障模式分布有关。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已附上 INA180的时基故障率/故障模式分布报告。 请告诉我这是否有用。

    e2e.ti.com/.../FIT-and-Failure-Mode-Distribution-INA180_2D00_Q1.pdf

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    这并不能完全回答我的问题。  您能否为此器件提供大致四舍五入的晶体管数量?  我不需要确切的数字、但我确实需要一些东西。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    该器件采用介于100和1000个晶体管之间的 CMOS 工艺。

    此致、

    Ian Williams