This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6062:测试

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6062, OPA277, LM4040, LMC6061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887964/lmc6062-t

器件型号:LMC6062
主题中讨论的其他器件: OPA277LM4040LMC6061

你(们)好  

我向我的原始请求提出了一个问题

我已经根据 LMC6062和基准电压完成了前面文章中看到的电流发生器  

具有91Khoms 的电流发生器大约为27uA

原理图上的 INA 114未组装、并且在以下模式下将一个 OPA277连接到负载电阻器以测量该值

我在一张卡片上设置了5个发生器、我遇到了一个奇怪的问题

5完全相同、但

当我应用电源时、5个发生器中的2个有时不启动、并且提供0 UA

通过多次打开 /关闭/打开电源、2个故障发生器变为正常  

发电机的负载在100K 和300K 欧姆之间。 但是、该值似乎不会受到干扰

你有什么想法吗?  

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我补充一些信息

    我通过2触点继电器'1触点接地、1触点接+15V 提供15V 电源

    有时电流发生器有时不启动  

    就像它取决于继电器的换向一样  

    另一个非常棘手的问题

    发生器不工作时,只能使用未连接的简单示波器探头或任何导线。 万用表的探头未连接。 实际上是一根导线、或者只需将我的手放在上即可

    LM6062c 和 tje 发生器每次都能明确启动  

    我尝试了很多东西,使用电阻器接地,电容器等等... 无结果

    以下是我使用的链。 AIM 是介于 R+和 R-之间的测量电阻 器(左上继电器上有2个输入)

    你能提供帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claverie、  

    您实现的基准电流电路的正确运行取决于输入电压、Vin 和 R100电阻器的值。  对于 LMC6061和 LM4040 2.5V 并联电压基准、该电路应仅在11V 左右的电压下运行-请参阅下文。   

    您似乎使用的输入电压为10V (接近11V 的最大值)。  由于 LMV6061等微功耗运算放大器在 Howland 电流泵类型配置中启动时可能会出现问题(具有正极反馈)、因此您可能需要减小 Vin 和/或增大 R100以确保电路正确启动。

    e2e.ti.com/.../LMC6062.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    首先、非常感谢您的回答

    很抱歉、我不确定是否理解得当

    您讨论的是 VIN、它对我来说是测试电阻器上的电压

    所以我不明白我怎么能像你说的那样申请

    它"对我来说直接连接到发电机提供的电流、除了 vari R100、我看不出我怎么做

    我为电阻器设置的任何值。 PB 仍然有效

    那么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您愉快、

    请注意、许多继电器无法切换超小电流、但需要的电流最小。 对于切换27µA、您应选择适合所谓"干切换"的继电器。 这是一个带有镀金触点的继电器、其中填充了惰性气体。

    要查看此处的 RELAIS 触点是否存在问题、只需移除 RELAIS 并进行焊接连接即可。

    Kai