This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:LMH6505增益温度系数

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6505, VCA820, VCA822, VCA821, VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870831/lmh6505-lmh6505-gain-temperature-coefficient

器件型号:LMH6505
主题中讨论的其他器件: VCA820VCA822VCA821VCA824

您好!  

我们使用的是 LMH6505、其增益将随温度变化。 我想问

-温度的左增益系数,我们是否可以使用正确的增益论坛来计算?

-如果上面的值、实际增益论坛温度系数会增加 VC?

-如果是上面的,VC 温度系数是多少?

-BTW、是否有任何其他增益温度系数低于 LMH6505的 VGA 芯片?  

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

      此公式与增益随温度变化无关、如图1所示。 相反、该公式是指如何将理论增益与在特定 VG 下测量的实际增益进行比较。 K 在这个上下文中指的是增益乘法器、而不是温度系数、此系数在电气特性表中被给出为一个规格。 指数内的分量用于表示 VG 范围的误差函数。 这应建模为图42所示典型增益的"最佳拟合线"。 如果您想了解增益随温度变化的情况、请参阅记录温度的典型性能特征图(如图4和10)以及您的帖子所附的图1。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的回复、非常有帮助、但我仍然感到困惑、

    1、 热增益论坛包括 VC 因子、室温下的 VC 为79mV、其他温度下的 VC 电压是多少?

    #2、对于图10、根据温度对增益变化进行索引、对吧? 但垂直轴向是 S21、这意味着什么?

    #2、  

    此致、

    肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

      遗憾的是、我们不确定其他温度下的 VC 测量值;因为、似乎该数字是推导出的、用于仅在室温下对典型增益进行建模。 在图42中可以看出、这是一个温度的一个趋势。 S21是指双端口网络分析器的 s 参数、用于测量端口2相对于端口1接收到的反射/传输特性、设置如下图所示。 通常、它指的是正向电压/功率增益、但在本例中、它指的是增益控制(幅度和相位)。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好、  

    LMH6505恰好是具有 dB/V 增益调节的 CBICU2 CLC520器件的 VIP10替代产品。 dB/V 版本旨在位于 AGC 环路伺服至目标 Vpp 或 Vrms 的范围内。  

    我们还在 BurrBrown 作为 VC82x 系列进行了这些设计、其中有低速和高速 dB/V 以及低速和高速 V/V -后者(与原始 CLC522类似) 更适合开环设置 VG、希望获得具有适度误差的特定增益、包括 tempco。 因此、如果150Mhz 通道 BW 足够、请查看 (它们可能具有更好的规格)。  

    用于 dB/V 增益调节的 VCA820或

    VCA822、用于 V/V 增益和

    对于700MHz 版本、  

    VCA821 dB/V

    或  

    VCA824 V/V