This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:放大器论坛

Guru**** 2506735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879443/trf37d73-amplifiers-forum

器件型号:TRF37D73

尊敬的 TI 支持工程师

有关 TRF37D37放大器的问题。  

我们正在为我们的新型5.8GHz 无线充电器 LNA 评估此器件、并希望获取有关此器件的更详细的性能数据。

什么是器件间延迟差异(延迟偏斜)?

2.温度范围内的延迟部件之间的差异是多少?

非常感谢您在本主题上提供的巨大帮助

谢谢

王光毅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广义、

      为了让我们测量不同器件之间的延迟变化、必须在生产时进行测量。 遗憾的是、我们没有这些信息;由于它不是我们当时测量的规格。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    感谢您的回答

    广义