This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022M:确定该运算放大器的输入阻抗

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022, TLE2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885471/tle2022m-determine-input-impedance-for-this-op-amp

器件型号:TLE2022M
主题中讨论的其他器件:TLE2022TLE2021

您好!  

我有一个测试电路、在该电路中 、频率为2MHz 的正弦信号通过 SPDT 开关施加到 TLE2022 IN+。 此开关用于选择应用于 TLE2022 IN+的2MHz 正弦信号的振幅。 我需要帮助确定 TLE2022的输入阻抗(电阻、分流电容)、但我在数据表中没有找到直接规格。 理想情况下、输入阻抗将是无限的、但我担心如果分流电容较大、2MHz 输入信号的阻抗会下降。  

我尝试从 TI 的网站获取 TLE2022的 SPICE 模型、但无法在 LTSpice 中打开文件。 我无法访问 PSpice 或 TINA。 是否仍然可以在 LTSpice 中打开零件模型?

谢谢!

 -Swantika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swantika、

    TLE2022的输入共模电阻可通过 IB 与 Vic 的关系图进行计算-请参阅下文。

    Rin_cm =ΔVic Ω ΔIB Ω= 22V/10nA = 2.2Gohm

    可以使用以下电路对共模输入电容进行仿真。   

    一旦您确定-3dB 频率、您可以使用它来反向计算 CCM。

    ZC=1/(2*Pi *f*C),因此,CCM=1/(2*Pi *f*R)=1/(6.28*163.3kHz*100k Ω)=~10pF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Swantika、

    我能够将 TLE2021/lib 导入到 LTSpice 中、并且能够顺利运行仿真。  

    请从 TI 网站下载 PSpice 模型(Zip 格式)、请参阅以下链接。 打开 Zip 文件、并将 TLE2021/lib 复制到 LTSpice 的 LTspiceXVII\lib\sub 目录中。  

    您必须在.op spice 指令下使用.lib 或.include 命令来链接库文件 TLE2021/lib。  

    如果您无法使其正常工作、请通过 E2E 向我发送一封私人电子邮件。 由于许可协议、我无法直接支持 LTSpice。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    非常感谢您的帮助。 我现在能够在 LTSpice 中运行模型。 我在前面的 LTSpice 子目录中放置了不正确的文件。

    此致、  

    Swantika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek Lis、  

    感谢您的出色解释。 正是我想要的  

    此致、

    Swantika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swantika、

    请记住、SPDT 开关也可能显示相当大的杂散电容。

    您能否发布同样显示 SPDT 开关电路的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    感谢您的指出。 SPDT 开关原理图如下所示。 我们将此开关用于两种不同的应用:1)关闭 P 沟道 JFET、2)选择接收器信号的增益。  

    让我知道是否有任何具有杂散电容的输入。  

    Swantika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swantika、

    同时、我已经了解了您的原理图。 ADG419中的寄生电容不会出现问题、因为1n 电容位于 S1和 S2引脚上、远高于模拟开关和 OPAMP 输入的寄生电容。

    但还有另一个问题。 TLE2022对于您的应用而言太慢。 TLE2022无法在2MHz 下提供所需的增益、如仿真所示:

    e2e.ti.com/.../swantika_5F00_tle2022.TSC

    您得到的转角频率仅为141kHz。 您应该选择快得多的运算放大器和/或在两个运算放大器级上拆分总增益。

    Kai