This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:放大器输出端的杂散信号

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870893/ina240-spurious-signal-at-the-amplifier-output

器件型号:INA240

你(们)好。  

我们使用 INA240A3D 作为电流传感器来测量机器功耗(最大1200W)。 在实际情况下、我将使用电源网(230VAC //50Hz)为机器供电、 但在本例中、我想控制流经 Rshunt 的电流、因此我基本上使用了一个直流电源并对输出进行了击穿、以便我可以固定所需的电流。

我的问题:

当测量流经 Rshunt 的电流时、我会得到这种奇怪的寄生信号、我想知道原因、因为输入看起来很平滑:

您可以看到、杂散信号会破坏我的读数、因此使了解信号变得不那么可靠。 您能否提供一些建议、以帮助我弄清发生了什么情况?

设计:

通过这种方式连接 INA240来测量电流:

测试系统的规格:

-我有2个电源馈入电路板。 来自 USB 的3.3V 数字信号为数字部件(模块支持32)供电、以及连接到分流器的200mV//3A 模拟信号。

-测试期间、信号 Isen_OP 被切断以将输出与其他可能的外部干扰隔离。

-带电继电器信号来自电源的 VCC,电源继电器直接连接到电源的 GND。

-所有 GND 和3V3连接到 USB 的 Vcc 和 GND。

提前感谢您的帮助! )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    您可能需要删除或减少 C10、因为它太大。 此外、尖峰的间隔均匀、几乎与电力线周期一致、这一点也很突出。

    作为实验、我会尝试使用电池为电路供电。 对于输入、您可以使用0V 差分输入进行测试或移除1m Ω 分流器并施加直流差分输入电压。

    如果尖峰消失、您可以专注于如何在实际使用情况下最大限度地减少。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Guang、

    感谢您的出色观察、我没有意识到这一点。 我尝试使用电池、看起来很烟雾、没有任何寄生信号。 正如您所评论的那样、我还将移除用于未来采样的电容器。

    谢谢、
    Pablo G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的确认、祝您的项目愉快。

    此致、Guang