This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL052:是否可以为其提供+16V、-7.5V 电压?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TL052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898744/tl052-can-it-be-supplied-with-16v--7-5v

器件型号:TL052

您好!

我知道最大电源电压为±15V。 但这是否意味着 Vcc+应该小于15V? 或者这意味着(Vcc+-Vcc-)应该小于30V、而 Vcc+可以大于15V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    您可以使用+16V 和-7.5V 为 TL052供电。 但请确保您绝不会违反绝对最大额定值、甚至不会简短地违反该值。 另请阅读相关脚注。 还请记住、TL052具有有限的共模输入电压。 要位于安全侧、我将使电源轨保持4V 的电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速回复。

    只需确认即可。 "您从未、甚至不是短暂地违反绝对最大额定值"意味着客户应该提供非常稳定的16V 电压? 对吧?

    我们可以说"(Vcc+-Vcc-)应小于30V、Vcc+可以大于15V"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    Kai 正确。  您可以使用这些电压轨、包括 VCC > 15V、但请确保不要超出绝对最大额定值。  因此、是的、客户需要确保(V+)-(V-)< 30V。  如果最大电源电压范围为+/-15V、则意味着(V+)-(V-)可以高达30V。

    此致、

    Daniel