This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:验证输出端的安全输入电压、电流和相位反转

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871364/opa192-to-verify-safe-input-voltage-current-and-phase-reversal-at-output

器件型号:OPA192

大家好、

该器件的安全输入电压是多少?

如果输入引脚上的输入电流小于最大额定值、则输出端是否会发生相位反转、输出端将钳制在多大的电压下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kashif、

    OPA192绝对最大输入电流仅发生在故障条件下、而不是正常线性运行条件下。 如果输入电流接近或等于绝对最大值、则该电流实际上最终会通过它可以找到的任何返回接地的路径流过输入电芯。 请参阅数据表第8.3.7节-电气过载、和图65 -相对于典型电路应用的等效内部 ESD 电路、详细了解内部保护。

    OPA192具有输出反相电路、如数据表 第8.3.3节-相位反转保护中所述。 在段落中、"超过电源轨的输入信号不会导致相位反转;相反、输出限制在适当的电源轨中。 该性能如图58所示。" 与任何过驱条件一样、输出将相对于所提供的负载电流相对于输出摆幅轨 Vo 上拉。 请参阅 图20、输出电压摆幅与输出电流间的关系、以了解典型 Vo 与 Iout 之间的关系。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程