This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:在 Tina 中仿真 LM6172 + CSD19534Q5A -有关模型的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172, CSD19534Q5A, TINA-TI, OPA2690, THS3122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886242/lm6172-simulating-lm6172-csd19534q5a-in-tina---questions-about-the-models

器件型号:LM6172
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5ATINA-TIOPA2690THS3122

团队、

我们与 LM6172仿真合作了一段时间、以便使噪声仿真也正常工作。

您能帮助检查/验证我们的仿真吗? 链接: e2e.ti.com/.../LM6172_5F00_CSD19534Q5A.zip

1) Output_mos_LM6172_CSD19534Q5A_Ref.tsc,我们使用了:  

LM6172 -> TINA-TI 内的 Spice 宏

->下载了 slpm324.zip CSD19534Q5A TINA-TI Spice 模型

 

2) Output _mos_LM6172_CSD19534Q5A_PSPICE.TSC、我们使用了:

LM6172 -> TINA-TI 内的 Spice 宏

CSD19534Q5A ->下载了 slpm119a.zip CSD19534Q5A PSpice 模型 并导入到 TINA-TI 中

 

3) 3) 在网页上有两种型号的 CSD19534Q5A 、版本日期如上两个仿真中所述:

a)这两种模型是相同的、还是一种比另一种更好?

b)这些模型是否为 Qg、Qgd、Qgs? 还是 CGS、CGD?

 

4)关于 LM6172:

a) TINA-TI 中有一个模型-这与网页 snom234.zip 中的模型是否相同?

b)您能否提供您拥有的最新型号?

c)我们的替换产品是否有类似   性价比的下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说、如果不仔细查看您的具体要求  

    1.双路 LM6172采用较旧的较慢流程、支持30V 总电源-如果您不需要12V 以上的电源、则有更多的低功耗选项

    2.这是高压摆率 VFA 单位增益稳定的-该拓扑具有最高的输入噪声-如果您想要低噪声、这不是最佳选择。  

    3.如果您需要此拓扑并且可以使用12V 最大电源部件(总计)、则可以选择 OPA2690

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的参与。 LM6172是我们所需规格在成本和性能之间的可靠平衡。 我们将考虑您有关输入噪声的注意事项、 并考虑将 OPA2690作为一个我们对 Vin 要求较窄的选项。

    您是否能够帮助查看上述仿真?

    对我们的其余问题有任何反馈?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我导入了 TINA 文件、到目前为止我遇到了一个不规则电路错误、但看不到-卡在这里、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

      对于第一、第二和第三个问题、我必须询问拥有 CSD19534Q5A 的团队、但我认为最好使用最新的模型(2020版本)、并像您在第二个问题中所做的那样将其导入到 Tina-TI 中。 我将在下周初的某个时候告诉你他们说了什么。 关于问题4、我始终建议从网站下载模型、因为这将是最新版本。 正如 Michael 提到的、LM6172实际上没有任何直接替代器件、但还有其他更新和改进的器件、它们采用相同的封装但具有不同的规格。 在选择 LM6172时、我们需要更多有关您的目标规格的信息。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我将尝试解释运算放大器的主要作用是什么、以及我们为什么要首先使用 LM6172进行仿真。

    我们选择 了 CSD19534Q5A 晶体管、我们需要选择能够快速驱动  CSD19534Q5A 栅极的运算放大 器、这意味着当我们打开 MOSFET 时、我们必须确保通过 MOSFET 的定义电流 ID 在大约1us 内从0A 变为定义的值。

    我们将驱动一串 LED、它们通过电缆连接到我们的器件。

    在我附加在第一篇文章中的仿真中、我们使用一个简单的电阻器对其进行建模、但这不是真实的情况、在选择运算放大 器时需要考虑这一点、这就是我们过去使用 THS3122运算放大器的原因。  

    1) 1)我找不到 TINA-TI 中建模30m 电缆的最佳方式是什么? 我尝试仅添加 L 串联、但仿真与我们 在器件上的测量值不匹配。

    2) 2)我还无法找到如何对例如12 LED 串联 LDW MVSG.EC 建模?

    因此、要回答您的问题:

    我们还可以选择其他运算放大 器,但它需要驱动 CSD19534Q5A 并满足1us 要求。

     

    我们认为 运算放大器的重要参数。

    a)驱动输出电流、以快速驱动 CSD19534Q5A 的栅极电荷

    b)合理 的 GBW、目前我们有 100倍的增益、因此 LM6172的有效 BW 为 GBW/100 = 1MHz

    C)我们看到 LM6172和 THS3122都具有高压摆率、但目前我 不确定  这对1U 要求的影响

    如果这将满足 我们的需求、我们还可以使用运算放大器的超大电压电源、这就是我们进行仿真的原因、但我们希望运算放大器电源 具有±μ A 的电压、因为我们还希望在晶体管关闭时实现快速转换。

    我认为我们提供的仿真是一个很好的起点、但我们首先需要知道如何对 LED 和电缆进行建模。

    期待您的反馈。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

      感谢您提供所有详细信息。  

      1)是的、我们通常只添加额外的电感/电容/电阻作为来自 PCB 和/或导线的寄生阻抗。 但是、如果您需要更准确的方法来计算这些值:请尝试查看此链接 :https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/472373?How-to-add-a-long-cable-to-a-simulation#pi320995filter=all&pi320995scroll=false

      2) 2)我找不到 LDW MVSG.E.的 PSpice 模型 接下来最好选择 TINA-TI 中的任何 LED 二极管、右键点击它、然后选择属性。 在类型部分中、输入元素旁边有一个按钮、其中包含三个点、单击该按钮、您可以输入与需要驱动的 LED 相匹配的值。  

      3) 3)在您所描述的这个应用中、您会关心电容负载以及放大器跟踪输入电压变化的速度。 因此、是的、然后是 GBP、从某种意义上说、压摆率将是您最关心的问题。 有很多具有高 GBP 和压摆率的放大器;下面是一个列表: 器件列表

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima、

    这会有所帮助。

    最后一点-您是否能够检查/运行我们询问的仿真模型(LM6172_CSD19534Q5A.zip)-我们如何验证它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    以下是我的仿真结果:

    e2e.ti.com/.../Output_5F00_mos_5F00_LM6172_5F00_CSD19534Q5A_5F00_ref_5F00_kai.TSC

    和...

    e2e.ti.com/.../Output_5F00_mos_5F00_LM6172_5F00_CSD19534Q5A_5F00_PSPICE_5F00_kai.TSC

    我认为将栅极电阻器从4R7增大到33R 会显著提高稳定性:

    Kai