This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:放大器建议

Guru**** 2965370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879295/ts321-amplifier-suggestion

器件型号:TS321

嗨、大家好

客户询问:

我有一个电路设计(请参阅下文)、其中我将 PWM 信号(来自微控制器)注入运算放大器以产生0-10V 直流输出(实际上是一个简化的 DAC)。

该电路工作正常(将 PWM 标记更改为空白比率可提供良好的可控线性0至10V 信号。

我想知道您是否对不同的运算放大器或其他电路有任何想法以保护放大器潜在的高输出电压不会被接地短路?

目前、我已并联两个1k 欧姆电阻(用于热分配)、以便在器件上发生直接短路时不会超过运算放大器输出电流。

这种工作方式、但我担心输出 将始终需要驱动到非常高的阻抗输入、以避免任何压降(即由500R 输出阻抗和负载输入构成的分压器)

 

我想有些放大器具有内部电流限制保护功能、或者您还有什么建议吗?

谢谢

Rodney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、

    您可以将1k 电阻对向左移动、将其置于反馈环路内。 运算放大器将尝试补偿电阻器上的电压损失。

    如果负载端接至接地(电流从电路流出)、这将支持0V 至10V 负载下的输出(>500欧姆)。

    如果负载端接至更高的电压、则可能无法获得0V 输出(无论是否有1k 电阻对)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    您的电源电压为何如此高? 低得多的电源电压足以使 OPAMP 在其输出端产生10V 的电压。

    Kai