This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:输入上的电压偏差

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898280/ina211-voltage-devider-on-input

器件型号:INA211

大家好、

我想降低 INA211的输出电压、但无法更改分流电阻器。  我们使用输入滤波器来驱动 INA211、如数据表中的第7.4.1章所述。 想法是添加一个与 INA211的输入引脚并联的电阻器、这样可以像分压器那样降低输入电压。 附件中有一个图形。 我们对它进行了测试、它运行得很好。 你有这方面的经验吗? 它会干扰什么吗?  

此致

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    是的、您可以这样做。 但是、我建议将电阻器减小两倍、以使 R409和 R410低于10R、如数据表第7.4.1节所建议。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    假设 R406两端的差分电压为 Vshunt,该电压将由 INA211放大而不是150R。

    如果您精确测量 Vshunt,您可能会发现增益不是按0.79的分压比进行修改。 而是有一些非常不同的东西。

    但是,由于原理图显示分流器是由具有较大容差的 PCB 轨道组成的,因此您观察到的结果可能是两个误差相互抵消。

    可以使用此配置。 您可能会看到一些相当大的增益变化,但它与增益分压器电路本身无关,而是与 PCB 轨道有关。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Guang 大家好、

    感谢您的反馈。

    此致

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎你,菲利普:-)

    Kai