This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171-Q1:与 OPA171-Q1的 EMC 抗扰度性能比较

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171-Q1, TLV171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878420/tlv171-q1-emc-immunity-performance-comparison-with-opa171-q1

器件型号:TLV171-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA171-Q1

大家好、团队成员

是否有与 OPA171-Q1进行抗扰性比较测试?  

客户希望使用 TLV171-Q1实现更低成本的解决方案、但想知道其抗扰度性能是否较弱。

(TEM 电池测试200V/m)

谢谢、

Hiroaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、您好!

    OPA171-Q1和 TLV171-Q1将具有完全相同的 EMIRR 性能。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

    Hiroaki