This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:有关用户的问题#39;s 指南:设置参数

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878902/pga308-question-about-user-s-guide-setting-parameters

器件型号:PGA308

您好!

(1)见表7-31;

例如、VREF=3.3V 和 COS VR[1:0]="01"; 粗偏移的分辨率为  

(1/128)(VREF)(0.0427)=(1/128)*3.3V*0.0427=1.1mV

正确吗?

然后、下面的范围是否正确? (VREF 整数[V]吗?)

(±100mV)(VREF/3)=±100mV*3.3/3=±110mV           

(2)在表7-31中;  如果 VREF=3.3V、我们能否设置除"01"之外的寄存器 COS VR[1:0]?

如果我们可以: 是否有正确的分辨率和以下范围 (VREF=3.3V 和 COS VR[1:0]='11'设置)?

 -分辨率:(1/128)(VREF)(0.0256)=(1/128)*3.3V*0.0256=0.66mV

 -范围:(±100mV)(VREF/5)=±100mV*(3.3/5)=66mV

(3)见表7-30;

例如、VREF=3.3V 和 COS VR[1:0]="01"设置、我们将表中粗略偏移的值和粗略偏移程序的公式更改为分辨率和公式(1)问题的范围。 正确吗?

此致、

KT

         

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    正确、如果使用 VREF=3.3V COS VR1='0'和 COS VR0='1'偏移分辨率为1.1mV、且范围为+/-110mV

    根据 PGA308用户指南、针对粗略偏移 DAC 的内部电路 进行了优化、 并针对给定的基准输入范围进行了指定/表征。

    请参阅表3-1、其中给出的基准输入范围的推荐/最佳 COS VR1和 COS VR0设置如表3-1所示。

    如果您使用的是3.3V 基准输入、 则必须使用 COS VR1='0'和 COS VR0='1'来选择正确的设置 、如下表所示。  (更正了红色的印刷错误2-10-2020)

    用户指南建议根据  表3-1使用 COS VR1和 COS VR0设置、并建议选择表中最接近的电压范围的设置、 因此对于 VREF=3.3V、不建议使用不同的寄存器设置。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    更正了上述帖子中的印刷错误。

    谢谢、此致、

    Luis