This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-OPA-WSON8-EVM:DEM-OPA-WSON8-EVM 的 BOM

Guru**** 2575975 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-OPA-WSON8-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870751/dem-opa-wson8-evm-bom-of-dem-opa-wson8-evm

器件型号:DEM-OPA-WSON8-EVM

您好!

我购买了 DEM-OPA-WSON8-EVM、但用户指南中未列出 BOM。

我应该去哪里?

此致、

Mikiko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikiko、

      由于 DEM-OPA-WSON8-EVM 未组装、由于电路板上的所有组件均列为 DNP (请勿放置)、因此无需 BOM。 如果需要、我可以在为您的应用选择组件时提供帮助。

    谢谢、

    Sima