This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:增益设置为极限值时的输入偏置电流?

Guru**** 2583105 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878380/pga281-input-bias-current-at-the-gain-setting-extremes

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: PGA280

您好!

我正在进行一项分析、建议在经过测试的 PGA281的大型采样集中、有些具有比其他更强的输入偏置电流。  偏置电流也会因每个 IC 的增益设置而异。  这可能导致与连接到输入的 R 和 C (即 RFI 整流滤波器)相关的最终电压稳定时间、这些时间有时非常长、而在其他时间几乎不长。  我知道预期 IC 之间会有差异、但我想更好地了解 DS 图18所示 G = x1至 G=X128范围之外的偏置电流的预期情况。

具体而言、我想知道以下内容:

  1. x0.344增益下的偏置电流与 x2增益(~280pA)的偏置电流相比如何?
  2. x176增益下的偏置电流应该是多少?
  3. 是否可以安全地假设图18上方框之间增益的偏置电流(即 x64和 X128之间的 X88增益)由这些点的线性插值近似计算?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    关于输入偏置问题:

    -x176增益下的偏置电流应该是多少?

    PGA280包含一个输入级放大器和一个输出级放大器。  输入级提供 x1/8、x1/4、x1/2、x1、x2、 x4、x8、x16、x32、x64、 X128。  输出级提供1V/V 和1.375V/V 的增益  x176的增益是通过将输入级增益设置为 X128来实现的、将输出级增益设置为1.375V/V 来实现的、从而实现 x176的总增益。

    输入偏置电流是输入级的函数、因此 x176的输入偏置电流与增益 X128的偏置电流相同。

    -是否可以安全地假设图18上方框之间增益的偏置电流(即 x64和 X128之间的 X88增益)由这些点的线性插值近似计算?

    X88的增益是通过将输入级设置为增益 x64来实现的、将输出级设置为增益1.375V/V 来实现的;因此偏置电流与增益 x64相同。  

    - x0.344增益下的偏置电流与 x2增益(~280pA)的偏置电流相比如何?

    x0.344的增益将具有与 x0.25的增益相同的偏置电流。  我认为用于衰减的输入偏置电流与增益1x 大致相同;但我需要验证此设置的偏置电流。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    PGA281输入级是一个斩波稳定输入级。  在设计文档中确认、当使用 所有衰减增益以及 输入级增益 x1、x2 和 x4设置放大器时、输入级用作具有相同反馈阻抗的缓冲器。 因此、 所有衰减增益的输入偏置电流以及1x - 4x 增益、输入偏置电流 预计 大致相同。  如 图18所示、 当增益为1x 至4x 时、测得的输入偏置电流大约处于~200pA 至~250pA 范围内的相同电平。

    PGA281具有内部 钳位电路、可保护精密输入放大器级不受输入中快速信号压摆率导致的输入之间的大电压影响。   

    PGA281输入电流可能 较高的一个条件是超过放大器的压摆率。   例如、如果在 PGA281的输入端连接了多路复用器、 当通道被切换时、  可以在 PGA281的输入端看到一个快速输入阶跃压摆率信号、并且这个输入信号 可能 超过 PGA281的压摆率。   在这种情况下、当输入信号压摆率大于放大器的+/-1V/us 压摆率时、输入钳位打开。   在这种过载情况 下、放大器钳位将导通、这可能会导致无源输入滤波器的稳定延迟较长。

    有关 详细讨论、请参阅数据表 P19的"输入钳位导通"部分和数据表的图44。

    PGA280是 PGA281类似的器件。  PGA280具有 一 个非常相似的放大器内核并添加了一个多路复用器。  它还 为输入添加了可编程电流缓冲器。 在 PGA280上、这些 电流缓冲 器仅 在预编程的时间段内、在开关通道(或转换条件)期间打开 、以便在转换条件下驱动输入级/钳位、   然后在切换通道后不久关闭、以便使用精密放大器级执行精密传感器测量。   

    谢谢、此致、

    Luis

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    Chris