This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要替换中已停产的 LM6181

Guru**** 2768835 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887963/need-a-replacement-for-discontinued-lm6181-in

主题中讨论的其他器件:THS3001THS3491

我们需要替换已停产的 LM6181IN。  首选引脚对引脚 PDIP (8引脚 DIP 通孔)、但 SMT 器件也可正常工作。

有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    遗憾的是、PDIP 封装中没有电流反馈放大器。 您能否提供您要查找的关键参数?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您查看此内容...

    我们将其用作宽带模拟放大器。  它需要能够驱动 一个50 (或75)欧姆负载、并具有足够的带宽、以高达192kHz 的比特率适应未压缩的 PCM 数字音频。

    最好使用 PDIP 封装、但 SMT 器件也可以正常工作。  有什么想法吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    对于与 LM6181类似的器件、THS3491和 THS3001是唯一两个可达到相同32V 电源电压范围的单端电流反馈放大器。 与 LM6181相比、这两个器件具有更大的带宽和压摆率功能。  

    如果电源不是主要问题、也有其他选项。 如果您可以为我提供仿真文件或包含输入/输出要求的原理图、我可以更好地帮助我探索不同的选项。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您提供的信息!

    我们的电路在双极电源上运行、电源电压为+和- 12 VDC。

    如果您给我提供了您的直接电子邮件地址、我会向我发送原理图。  这是一个非常简单的放大器、但我不想在这个公共论坛上发布它。

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    您可以通过 h-babiker@ti.com 向我发送电子邮件

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您的 TI 选择。 请勿使用 THS3001 - NRND、原因是