This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:负输入

Guru**** 2381030 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877118/opa2171-negative-input

器件型号:OPA2171

尊敬的团队:

我能否将 V+接地、V-接12V 以感测负输入信号?

我认为答案是肯定的、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您未超出 OPA2171的绝对最大额定值、则可以执行此操作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不、您不能这样做。 这将损坏器件、因为总电源电压为-12V。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想您打算将 V-连接到-12V??

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我想将 V+接地、V-接12V、通过这种方式、我可以感应负输入信号、对吧?

    或者我如何处理它?

    那么、因为电源电压最小值= 0、所以我无法将 V-连接到12V?

    但下面提到的电源电压可以是+-18V

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    将 V+连接到 GND 和 V-连接到12V 将导致电源处于反极性状态并损坏器件。 您提供的条件的总电源电压为-12V (0V - 12V)。

    当数据表显示电源电压可以是36V (+/-18V)时、这意味着如果使用单电源供电、则可以使用高达36V 的电压和 GND、如果使用双电源、则可以使用+/-18V。 其中 V+连接至+18V、V-连接至-18V、总电源电压为36V。

    但是、只要 V+- V-不超过36V、您就可以使用双电源的任意组合。 例如、可以使用+16V 和-20V、因为16V -(-20V)= 36V。

    您能否提供可用的电源电压、输入信号振幅范围(-12V 至12V?)以及所需的输出电压范围? 我将尝试根据您提供的信息推荐一个电路来提供所需的结果。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们听到了您的任何反馈、已经有一段时间了。 您是否具有设计所需的任何系统电压电平?  

    谢谢、

    Tim Claycomb