This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:用户指南中的外部器件值

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888527/pga308-external-parts-value-in-the-user-s-guide

器件型号:PGA308

您好!

通常在 用户指南中的 VOUT 和 VSJ 引脚之间放置47pF 电容。  但在图5-2 中、用户指南中的 VOUT 和 VSJ 引脚之间有10pF。

我们选择哪一个值、或者我们如何决定该电容值?

现在、我们将 VOUT (输出) /1W (写入 IC)分离、如图5-2所示。

此致、

KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    我会完全采用(Riso、CL、CF、...) "典型应用电路"中显示的内容(数据表第6.1节)。 因此、我会选择 CF = 47pF。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    VSJ 引脚是输出放大器的加法结或反相端子;用于驱动大容性负载(负载高于100pF)时的输出放大器补偿和/或使用外部增益电阻器设置输出放大器的增益。  

    在输出电压和 VSJ 之间使用 Cf=47pF 补偿、RISO 为100 Ω、CL=10nF、在三端或四端配置中都能正常工作。

    谢谢、此致、

    Luis