This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:低电平输出电流

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870832/lm293-low-level-output-current

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件:LM239

大家好、

如何了解数据表中的低电平输出电流 IOL? 这是灌电流值吗?  

器件可吸收的最大电流值是多少?

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    重要的图形是 LM239数据表中的图3。

    图3显示了从 GND (VOL)经过灌电流(IOL)到达 GND 的预期输出电压。

    因此、如果您知道在室温下灌入的电流为1mA、则输出电压(VOL)将为60mV。

    在曲线的线性部分(<5mA)、输出可建模为20 Ω 电阻器。

    有关更多详细信息、请参阅以下应用手册的第3节(第10页):

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》