This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:用于替代 MC33174DT 的 TI P-P 解决方案

Guru**** 2583075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9304, OPA4990, OPA4991, OPA2991, TLV9352, TLV9354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888326/opa4990-ti-p-p-solution-to-replace-mc33174dt

器件型号:OPA4990
主题中讨论的其他器件:TLV9304OPA4991OPA2991TLV9352TLV9354

您好、sirs、  

如果我们有 p-p 解决方案来替代 MC33174DT、请提出建议。  

40V 输入电压、4通道  

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我建议查看 TLV9304或 OPA4990。 TLV9304的性能与 MC33174非常接近。 与 MC33174相比、OPA4990具有更高的性能和轨到轨输入。

    如果需要更高的带宽、请查看 TLV9352和 OPA2991 (当可用时、四通道将为 TLV9354/OPA4991)。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    感谢您的建议。  

      TLV9304 或 OPA4990 P-P 是否采用 MC33174DT?

    谢谢!

    BR、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    TLV9304和 OPA4990在 MC33174DT 处的引脚排列似乎相同。

    谢谢、

    Tim Claycomb