This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7303:SCL

Guru**** 2383240 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878952/ths7303-scl

器件型号:THS7303

您好!

我的客户正在评估其电路板上的 THS7303、此时出现问题。

症状是 SCL 引脚在上电后被下拉。

当从电路板上消除 THS7303时、不会出现此症状、因此我们认为此症状是由 THS7303引起的。

出现症状的主板数量为每7个中4个。

您是否曾遇到过此类问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    您可以分享电路板的原理图吗?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    客户是否考虑了数据表第41页上的 I2C 说明? THS7303 寄存 器在初始启动时是随机的、因此它们可能会卡在器件试图将 SCL 置为低电平的状态中。  主器件和 THS7303是否同时出现、或者电源定序是否是一个问题?

    您能否提供显示 I2C 线路和任何上拉或 RC 滤波器的原理图?

    谢谢、

    Jon