This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:TIA TINA 模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878300/opa855-tia-tina-model

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件:LMH5401TINA-TI

您好!

我尝试使用 OPA855的 TINA 模型来检查我在光电二极管模型中希望获得200MHz 带宽的最小值电流是多少。 为了增加 SNR、我在 OPA855之后添加了增益为2的 LMH5401。 以下是观察结果:

  • 专用于200MHz、1uA 光电二极管模型的输入。
  • 根据 TIA 的注意事项、RF= 3K、CF = 0.37pF
  • 光电二极管模型中的最小电流必须为100uA、以便 o/p 摆幅遵循输入频率。 在该电流电平以下、o/p 不显示任何交流电。 它只是一个直流电。 但 OPA855具有8GBP。
  • 如果将 CF 从 SPICE 模型中移除、我们会得到一定程度的 O/p 摆幅。 但它并不令人满意。

我的问题是、如果光电二极管产生的电流为1uA、带有 OPA855的 TIA 的 o/p 是否会遵循200MHz 的 I/p 频率?

此致、

Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!

      您的解决方案可能不稳定、根据您的描述、它似乎处于低于7V/V 的增益下 您是否能够共享您的 TINA-TI 文件?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIA 的稳定性受源极电容的影响、也需要该值-是的、TINA 文件最好可以绕过许多问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 请找到随附的 TINA 文件。

    此致、

    Amar

    e2e.ti.com/.../opa855_5F00_sch1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amar、  

    只关注 TIA 输出、这看起来相当正常-此外、不确定您是否确实需要将50欧姆电阻与源极串联、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、进行一些更改时不需要它、这是一个略有不同的问题。 也许我们可以将其脱机。

    此致、

    Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    我也看不到 OPA855有任何问题。

    Rs=50R 是否是光电二极管模型的一部分? R2=15R 的用途是什么?

    Kai