This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:要求进行 INA300设计审查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898535/ina300-asking-for-the-ina300-design-review

器件型号:INA300

大家好、

客户正在设计 C 型显示器上的 INA300。

您是否会查看原理图并提供意见?

txn.box.com/.../6od3shpk2qrhzbzfenmxafpwo7foahre

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    总的来说、电路看起来不错。 我知道其中一个警报信号需要从5V 电平转换为3V、但我不明白为什么需要两个 INA300来检查相同的过流电平。 OCP_ALERT_1可能会直接由 U7703的 ALERT 引脚驱动吗?

    最棒的

    Peter